创建水平滑块

动画
菜单中的
水平滑块
选项用于创建可控制指定标签值的图形对象。可以使用水平滑块动画定义对象的路径,然后使用鼠标沿其路径水平移动对象。将对象的像素位置转换为写入标签的值。
如果标签拥有由滑块动画输入的值,该标签可以在表达式中使用,以将动画附加到另一对象或对象组。如果标签值经外部更改,滑块的位置也将改变。
可以将水平和垂直滑块动画附加到同一对象。
只能将水平滑块动画附加到绘图对象。而图像和面板对象除外,它们只支持可视性动画。
要创建水平滑块
  1. 绘制一个将作为滑块的对象。也可用于绘制对象,例如代表滑块移动路径的线条。
  2. 选择对象,然后从
    动画
    菜单选择
    水平滑块
    。
  3. 键入将与滑块关联的标签的名称。
  4. 通过输入路径起点和终点的最小、最大像素位置,或者使用对象智能路径功能,定义滑块的路径。
  5. 选择用于计算写入标签的最小值和最大值的方法。
  6. 指定表达式的值范围。
    小贴士:
    标签值将与滑块在由最小和最大水平偏移量所定义的路径中的水平位置成比例。如果对象位于路径中间,则标签值将介于最小和最大标签值的中间。
选项
  • 标签
    键入将写入值的标签的名称。
  • 表达式范围
    • 使用标签的最小和最大属性值
      如果已在
      标签
      框中指定 HMI 标签,单击此按钮使用标签的最小值和最大值定义表达式的数值范围。
    • 使用常量
      要使用数字常量值定义值范围,请单击此按钮并指定最大值和最小值。
    • 从标签读取
      要使用一个标签的最小值和另一个标签的最大值来定义值范围,请单击此按钮,然后分别为最小值和最大值指定标签。如果使用此选项,当画面打开且对象动画启动时,将读取一次标签值以设置最小值和最大值。在首次打开画面后不会再次读取标签,也不会更改动画的最小值和最大值,即使标签值发生变化也是如此。
  • 水平偏移量(像素)
    偏移量是指对象相对于某一起始点的位置。选择对象后,其位置被视为起点,偏移量为 0。
    • 最小值
      以像素为单位键入滑块路径起点的偏移量,或将滑块拖动至该位置。选中复选框。
    • 最大值
      以像素为单位键入滑块路径终点的偏移量,或将对象拖动至该位置。选中复选框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal