TerminalWakeUp ActiveX 控件的连接

下表显示了在运行时控制 TerminalWakeUp ActiveX 控件操作的连接。
连接
描述
Event Trigger
可选
如果分配的标签从零转为非零,控件会使
PanelView Plus 7
PanelView Plus 6
终端退出屏幕保护程序模式。
该连接可以是标签、标签占位符(例如“{#1}”)或表达式。
一个应用程序可在同一控件实例中使用两个触发器。
ChangeOfState Trigger
可选
如果分配的标签在上一个触发值的基础上改变状态,则控件将使
PanelView Plus 7
PanelView Plus 6
终端退出屏幕保护程序模式。
该连接可以是标签、标签占位符(例如“{#1}”)或表达式。
初始触发值为零。在不同应用程序 (MER) 上执行时,触发值并非保持不变,对于重启也是如此。
一个应用程序可在同一控件实例中使用两个触发器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal