ChangeOfState“触发器”连接示例
TerminalWakeUp ActiveX 控件的 ChangeOfState“触发器”连接是为 HMI 标签
CoS
配置的。CoS
的初始值为零 (0)。操作过程中:
- 在 T1 时,为CoS分配了数值十 (10)。TerminalWakeup ActiveX 控件会执行操作,并使终端退出屏保模式。
- 在 T2 时,为CoS分配了数值十一 (11)。TerminalWakeup ActiveX 控件会执行操作,并使终端退出屏保模式(若激活)。
只要
CoS
的值保持不变,控件就不会执行。提供反馈