MacroMultiplexer ActiveX 控件的连接
下表显示了在运行时控制 MacroMultiplexer ActiveX 控件操作的连接。
Connections | 描述 |
|---|---|
触发器 必用 | 如果分配的标签从零转换为非零值,则控件将评估索引连接并执行任何与该索引值关联的宏。 连接数据类型为整型。 连接可以是直接标签或内存标签。 |
握手 可选 | 借助该连接,控制程序可复位触发器连接。 连接数据类型为整型。 连接可以是直接标签或内存标签。 |
索引 必用 | 该连接映射到配置的宏。最多可配置 100 个宏。 连接数据类型为整型。 连接可以是直接标签或内存标签。 |
ErrorCode 可选 | 借助该连接,应用程序可管理控件配置发生的错误。 连接数据类型为整型。 连接可以是直接标签或内存标签。 |
ErrorMessage 可选 | 该连接定义与 ErrorCode 关联的文本消息。 连接数据类型为字符串。最大长度为 82 个字符。 连接可以是直接标签或内存标签。 |
Macro_1 - Macro_100 可选 | 这些连接用于列出要执行的宏。例如,如果索引连接的值为 1,将执行与 Macro_1 对应的宏。 连接数据类型为字符串。最大长度为 82 个字符。 连接可以是直接标签或内存标签。 |
提供反馈