ErrorMessage 连接值
下表列出了 ErrorMessage 连接值。
错误代码 | 错误消息 |
|---|---|
0 | 未发生错误。 |
1 | 操作成功。 |
2 | 操作失败。无法获取用于执行宏的接口。 |
3 | 索引属性超出范围。范围是 1 - 100。 |
4 | 尚未配置 Macro_XX 属性。 |
5 | Macro_XX 属性中配置的宏不存在。 |
提供反馈
错误代码 | 错误消息 |
|---|---|
0 | 未发生错误。 |
1 | 操作成功。 |
2 | 操作失败。无法获取用于执行宏的接口。 |
3 | 索引属性超出范围。范围是 1 - 100。 |
4 | 尚未配置 Macro_XX 属性。 |
5 | Macro_XX 属性中配置的宏不存在。 |