设置参考消息

请遵循以下步骤来设置参考消息。
要设置参考消息
  1. 在
    参考消息
    编辑器中,设置消息及其触发器值。
  2. 在
    信息设置
    编辑器中:
    1. 指定在出现参考消息时打开的图形画面以及要显示的消息文件。
    2. 将标签或表达式分配到
      值
      连接。
      如果希望操作员确认消息,请分配
      确认
      连接并指定确认保持时间。
  3. 在
    启动
    编辑器中,选中
    参考消息
    复选框。
  4. (可选)在
    图形
    编辑器中,修改默认 [INFORMATION] 画面,或创建自己的图形画面以用于参考消息。
    例如,如果不希望操作员确认消息,请编辑默认画面来移除信息确认按钮。
    小贴士:
    当重命名参考消息文件时,在
    信息设置
    编辑器中将对该消息文件的引用更新为新的名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal