设置参考消息的显示方式

信息设置
编辑器用于设置参考消息的显示方式。
选中
启动
编辑器中的
参考消息
复选框可在运行时打开参考消息。
小贴士:
  • 如果使用“信息确认”按钮,请将数据源配置为在“确认”连接切换为 1 时将值连接更改为 0。然后确认该消息将关闭信息画面。
  • 重命名参考消息文件时,请务必在信息设置编辑器中将对该消息文件的引用更新为新名称。
要设置参考消息的显示方式
  1. 双击
    信息设置
    图标打开编辑器。
  2. 指定以下选项:
    • 用于参考消息的图形画面
    • 要显示的消息文件
    • 确认保持时间(如果有)
  3. 为以下控件分配标签或表达式:
    • 值
    • 确认
  4. 单击
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal