“信息设置”编辑器中的选项

下表显示了
信息设置
编辑器中的选项。
选项
描述
画面文件名称
默认图形画面称为 [INFORMATION]。如果不想使用默认画面,指定包含参考消息画面对象的图形画面。要从工程的图形画面列表中选择,请单击浏览按钮
浏览
按钮。如果清除该框,则当值连接更改为分配的触发器值时,将不打开任何画面。
编辑按钮
单击该按钮来打开选中的图形画面,以在
图形画面
编辑器中进行编辑。
消息文件名称
键入要使用的参考消息文件的名称。要从工程的参考消息文件列表中选择,请单击
浏览
按钮。如果将框保持为空白,则将不显示任何消息。
编辑按钮
单击该按钮可打开选定的参考消息文件以进行编辑。
确认保持时间
选择当操作员按下信息确认按钮后,将“确认”连接值保持为 1 的最小时间长度。如果操作员在保持时间到期后仍按下按钮,则连接将不会复位为 0,直到操作员松开按钮。
最大更新速率
选择数据服务器向连接部分的值标签提供数据的最大速率。这包括在值表达式中使用的任何标签。默认的更新速率为 1 秒。
在运行时,无论更新速率如何,所有值标签都会在启动时立即更新。
连接
为以下控件分配标签或表达式:
  • 值
    - 一个读连接。可为该连接分配标签或表达式。当数据源处的值连接从 0 更改为任何非零值时,将打开图形画面。如果值与消息触发器值相匹配,则显示消息。如果分配表达式,应用计算表达式的值,并更新本地信息显示,显示与表达式值匹配的消息以及触发器值。
  • 确认
    - 写连接。为该连接分配一个开关量标签。当操作员按下信息确认按钮时,“确认”连接将在数据源处设置为 1。当确认保持时间到期时,连接将复位为 0。如果操作员在保持时间到期后仍按下按钮,则连接将不会复位,直到操作员松开按钮。
连接列
名称
此列显示连接的名称。
标签/表达式
键入与连接关联的标签名称或表达式。如果已选中标签或表达式,则会显示在此处。当数据源处的值连接从 0 更改为任何非零值时,将打开参考消息图形画面。
标签按钮 (...)
单击此按钮可打开
标签浏览器
并选择标签,而不必在
标签/表达式
列输入标签名称。
表达式按钮 (...)
单击此按钮可打开
表达式
浏览器编辑器创建表达式,而不必在
标签/表达式
列输入表达式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal