“参考消息”编辑器中的选项

下表显示了
参考消息
编辑器中的选项。
选项
描述
触发器值
键入非零整数触发器值。可以使用正数,也可以使用负数。触发器值不必连续,但每条消息的触发器值必须唯一。例如,可以使用触发器值 1、2 和 3,或数值 10、20 和 30。触发器值不能为空。
消息
请执行以下操作之一:
  • 键入消息,最多包含 256 个字符。可以使用换行符 \n 来指定消息在该字符之后的下一行继续显示。
  • 在消息列中单击右键,然后选择
    编辑字符串
    。使用此选项在消息中插入嵌入式变量。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal