“非活动”选项卡中的选项

下表显示
工程设置
对话框中
非活动
选项卡的各个选项。
选项
描述
启用高级非活动操作
选中此复选框可启用高级非活动操作。
如果清除此复选框,会禁用
非活动
选项卡上的其他选项。
在经过非活动期后注销当前用户
如果选中此框,终端处于非活动状态并持续指定时间后,会自动注销当前用户。
如果清除此复选框,当前用户将不会自动注销。
非活动期(分钟)
指定自动注销当前用户并且登录默认用户之前,终端停止活动的时间长度(分钟)。
  • 字面值
    - 选择此选项并输入非活动期的时间(1-32767 分钟)。
  • 由标签控制
    - 选择此选项并分配一个标签来指定非活动期(单位为分钟)。单击
    浏览
    按钮 (...) 打开
    标签浏览器
    并选择标签。
不支持参数和表达式。
在额外延迟后导航到画面
如果当前用户自动注销,并且终端在指定时间段内未激活,那么选中此复选框可启用应用导航到选定的显示画面。
如果自动注销处于活动状态且未选中此复选框,当前用户注销时,注销时打开的任何显示将保持打开。
额外非活动期(分钟)
指定当前用户自动注销后,终端保持未激活的时间长度,经过该时间后应用会自动导航至指定的显示画面。指定
字面值
(0-32767 分钟)或
由标签控制
导航到画面
选择经过额外非活动期后应用导航的目标显示画面。
  • 参数文件
    - 如果显示的运行时参数值由参数文件提供,请选择此选项。单击
    浏览
    按钮 (…) 以打开
    组件浏览器
    ,然后选择触发显示导航事件时要运行的参数文件。默认情况下选中
    参数文件
    选项。
  • 参数列表
    - 如果显示的运行时参数值由参数列表提供,请选择此选项。单击
    浏览
    按钮 (...) 以打开
    标签浏览器
    并选择要添加到列表中的标签。
剩余的非活动时间(秒)
(可选)指定数字标签读取剩余不活动时间的秒数值。
单击浏览按钮打开
标签浏览器
并选择标签。
不支持参数和表达式。
禁止非活动操作
(可选)指定数字标签以阻止非活动操作无限期地发生,并复位非活动超时。
单击浏览按钮打开
标签浏览器
并选择标签。
不支持参数和表达式。
  • 如果标签值为零,则启用非活动操作。
  • 如果标签值为非零值,则禁用非活动操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal