搜索
FactoryTalk View ME 帮助
远程日期与时间
可以为此控件分配模拟量或开关量标签或表达式。应用程序读取此控件的值,当它从零更改为非零值时,会使用远程年份、远程月份、远程日期、远程小时、远程分钟和远程秒钟控件更新应用程序终端的内部时钟。只有分配有控件的时间元素用于更新内部时钟。
设置“日期和时间”全局连接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal