设置“日期和时间”全局连接

使用
全局连接
编辑器的
日期和时间
选项卡设置“日期和时间”全局连接。
要设置“日期和时间”全局连接
  1. 日期和时间
    选项卡上的
    日期和时间输出间隔(秒)
    框中,键入从终端到数据源更新日期和时间值的频率。
  2. 最大更新速率(秒)
    框中,选择最大速率,数据源以此速率向全局连接提供数据。
    此速率适用于远程连接中指定的所有标签,包括远程表达式中使用的标签。在运行时,无论更新速率如何,所有标签都会在全局连接启动后更新。
  3. 为本地连接分配一个标签:
小贴士:
要取消控件分配,请在
标签
表达式
列中选择控件,并执行下列操作之一:
  • 重复按下键盘上的
    退格
    键,以一次移除一个字符的方式移除分配。
  • 双击两次突出显示文本,然后按下
    删除
    退格
    键一次性移除所有分配。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal