远程背光亮度
为该只读连接分配标签、表达式或直接引用该连接。运行时,应用程序会读取数据源处的值并将背光设置为与该值对应的最大亮度百分比。例如,如果连接值为 75,背光将设为最大亮度的 75%。该值将覆盖终端的背光亮度设置。
如果连接值为 100 或更大,将设置为最大背光亮度。如果值为 0 或小于 0,背后亮度设置为最小值,即,将关闭背后亮度。背光灯仍处于亮起状态的最低亮度为 1%。
不建议将背光等亮度设置为 0%,原因有两点:
- 此设置将覆盖 PanelView Plus 终端的屏幕保护程序。用户可以取消终端的屏幕保护程序模式,但无法在显示屏上看到任何内容,因为背光灯已关闭。
- 关闭终端之后将仍保留此设置。再次打开终端时,显示屏仍然不亮。
在这种情况下,终端可能看起来已损坏或处于错误状态,而实际上却在正常工作。
小贴士:
C (50
F) ,该控件会提高背光亮度,当温度高于 55
C (13
F) 时,会将亮度降至至少 40%。控件将覆盖在此全局连接中分配的设置。
PanelView Plus
终端包括背光温度控件,当温度低于 10
C (50
F) ,该控件会提高背光亮度,当温度高于 55
C (13
F) 时,会将亮度降至至少 40%。控件将覆盖在此全局连接中分配的设置。该连接不适用于
Windows
计算机。提供反馈