搜索
FactoryTalk View ME 帮助
设置“背光”全局连接
使用
全局连接
编辑器的
背光
选项卡设置“背光”全局连接。
要设置“背光”全局连接
在
背光
选项卡上的
最大更新速率(秒)
框中,选择最大速率,
数据源
以此速率向全局连接提供数据。
为该连接分配一个标签或表达式:
远程背光亮度
小贴士:
要取消控件分配,请在
标签
或
表达式
列中选择控件,并执行下列操作之一:
重复按下键盘上的
退格
键,以一次移除一个字符的方式移除分配。
双击两次突出显示文本,然后按下
删除
或
退格
键一次性移除所有分配。
设置全局连接
远程背光亮度
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal