中断还原
还原应用程序会生成包含目录信息的恢复文件。还原操作成功后,将删除此文件。但是,如果还原操作未完成,例如如果计算机在还原过程中断电,将保留还原文件。当
FactoryTalk View
ME 应用程序管理器在中断的还原操作之后重新启动时,会出现一条消息提示用户恢复文件仍然存在。用户可以用还原文件中的 FactoryTalk Directory
替换现有的 <FTDIR>。还原目录时会用恢复文件中定义的用户和组、数据库定义和安全策略替换此计算机上定义的所有用户和组、数据库定义和安全策略。确保提供对之前的
FactoryTalk Directory
进行完全访问的用户名和密码。提供反馈