FactoryTalk Linx 或 RSLinx Enterprise 转换记录和快捷方式验证

工作站上的通信配置(拓扑)可能与生成运行时应用程序 (.mer) 所使用的配置不同。将运行时应用程序转换为其他拓扑与更改快捷方式设备分配具有相同效果。如果在使用转换的应用程序之前未能验证快捷方式设计分配,则可能会导致控制设备中出现异常行为。请确认分配给每个快捷方式的设计路径和脱机标签文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal