还原运行时应用程序
FactoryTalk View
ME 应用程序管理器的运行时还原操作用于从 FactoryTalk View ME
v5.00 或更高版本运行时应用程序文件 (*.mer) 创建开发应用程序文件 (*.med)。
小贴士:
此操作不能应用于由
FactoryTalk View Studio
5.00 之前的版本创建的运行时文件。通过
FactoryTalk View Studio
5.00 或更高版本创建运行时文件时,用户可以选择永久性防止文件转换成开发文件,或要求提供密码。受保护的运行时文件无法转换为开发应用程序。运行时转换仅还原应用程序快捷方式和初始运行时
PanelView Plus
平台通信配置。不会还原初始设计工作站的通信拓扑。要还原运行时应用程序
- 选择还原运行时应用程序,然后单击下一步。
- 选择想要还原的存档文件。可以单击浏览按钮 (...) 搜索和选择文件。运行时文件的默认文件夹为\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\Runtime。
- 如果所选的文件受密码保护,请输入密码并单击下一步。
- 输入要从备份存档创建的新应用程序的名称,然后单击下一步。默认名称是最初存档的应用程序的名称。如果名称与现有应用程序名称相同,系统将提示用户覆盖现有应用程序。如果希望覆盖,请单击是。如果不希望覆盖,请单击否,然后输入其他名称。输入新的应用名称时,名称的长度不得超过 32 个字符。如果应用名称超过FactoryTalk View Studio允许的最大 32 个字符的限制,则会显示错误和警告消息。
- 单击完成。
将出现一个进度条,指示正在还原应用程序。转换过程完成后,会生成一个“快捷方式验证”报告,该报告与工程文件存储在相同的位置。使用此报告作为帮助用户确认所有快捷方式和脱机标签文件分配的工具。
提供反馈