还原旧工程

此对话框用于从存档的 ME 工程 (.mea) 文件创建新 HMI 工程。
要还原旧工程
  1. 选择
    还原旧工程
    ,然后单击
    下一步
    还可以双击 .mea 文件以启动
    FactoryTalk View
    ME 应用程序管理器。
  2. 选择要还原的存档文件。
    可以单击
    浏览
    按钮 (...) 搜索和选择文件。备份存档的默认文件夹为
    \Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\Archives
  3. 输入从备份存档创建的新 HMI 工程的名称,然后单击
    下一步
    默认名称是最初存档的应用程序的名称。默认情况下,在文件夹
    \Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\HMI Projects
    中创建新的 HMI 工程 (.med)。
    输入新的应用名称时,名称的长度不得超过 32 个字符。如果应用名称超过
    FactoryTalk View Studio
    允许的最大 32 个字符的限制,则会显示错误和警告消息。
  4. FactoryTalk View Studio
    中,导入工程 (.med) 以创建新的应用程序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal