为备份存档文件命名
备份应用程序时,需要为备份的存档文件命名。
如需为备份的存档文件命名,请执行以下操作:
- 在输入应用程序存档的名称框中,键入要备份的应用程序的名称。默认名称是所选应用程序的名称。小贴士:如果名称与现有应用程序名称相同,系统将提示用户覆盖现有应用程序。如果希望覆盖,请单击是。如果不希望覆盖,请单击否,然后输入其他名称。
- 指定存储应用程序存档的位置。可以键入位置,也可以单击浏览按钮 (…) 搜索和选择位置。备份存档的默认位置为\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\Archives。
- 如果希望通过密码保护备份文件,请选中加密文件内容复选框。还原受密码保护的备份文件时,需要输入密码。小贴士:如果不希望对备份文件内容进行加密,则将其保存为纯文本备份文件。
- 如果已选中加密文件内容复选框,请键入密码,然后在确认密码框中再次键入该密码。
- 单击完成。
备份所有应用配置,包括
FactoryTalk Services Platform
/System 和 HMI 服务器的物理工程文件夹。提供反馈