备份应用程序

使用此对话框备份应用。
小贴士:
如果要选择备份 7.0 或更早版本的应用程序,那么操作前,需在 FactoryTalk View Studio 中将应用程序转换为当前版本。
对于使用安全策略的一个或多个工程,可为任何工程创建 .apa 备份文件,且只有该工程的关联安全配置会包含在 .apa 文件中。
如果从 .apa 文件还原应用程序,则 HMI 服务器将还原到本地计算机,无需重新托管。
要备份应用程序
  1. 选择
    备份应用程序
    ,然后单击
    下一步
  2. 从列表中选择要备份的应用程序,然后单击
    下一步
如果该操作成功完成,系统会创建使用指定名称和扩展名 .apa 的存档文件,并将其保存在指定位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal