用于选择远程升级的固件版本的选项

下表描述了用于选择远程升级的固件版本的选项。
选项
描述
终端类型
此处显示用户连接的终端类型。
固件版本
此处显示已在指定终端上安装的固件版本。如果没有检测到固件,会显示
未知
一词。
固件版本号的显示格式为
主版本号.次版本号.修补程序.内部版本号
。例如,版本号 12.01.01.51 意味着主版本号为 12,次版本号为 01,修补程序号为 01,内部版本号为 51。
固件源文件夹
固件升级文件的默认位置为
C:\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\Firmware Upgrade
。
要指定其他文件夹,请单击
浏览
按钮并导航到包含固件升级源文件的文件夹。在浏览器窗口中按下
确定
后,所选的文件夹就会显示在源文件夹框中。
升级固件版本
列表中包含可在能与指定终端类型配合使用的指定文件夹中找到的所有固件源文件的固件版本号。如果没有找到可用的文件,列表会显示
未找到
。
固件版本号的显示格式为
主版本号.次版本号.修补程序.内部版本号
。例如,版本号 12.01.01.51 意味着主版本号为 12,次版本号为 01,修补程序号为 01,内部版本号为 51。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal