选择用于远程升级的固件版本

在连接到有效的 ME 终端之后,选择升级固件版本。
要选择固件版本
  1. 如果
    固件源文件夹
    中的位置不是存储固件源文件的文件夹,请浏览正确的位置并在此框中指定它。
  2. 从
    升级固件版本
    列表中选择要用于升级的固件版本。
    • 单击
      下一步
      。如果应用程序使用 KEPServer OPC 服务器,则下一步骤为指定 KEPServer 驱动程序。
    • 如果没有 KEPServer OPC 服务器,请在下一个框中单击
      下一步
      以进入最终步骤。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal