完成远程终端固件升级的选项

下表描述了完成远程终端固件升级的选项。
选项
描述
升级类型
此选项显示选择的升级类型:
终端固件升级
。
终端类型
这是在
FactoryTalk Linx
通信树中选择的
PanelView Plus 7
或
PanelView Plus 6
终端,或者(如果您使用的是以太网或串行连接)用文件传输工具找到的这些终端。
当前固件版本
此选项显示所选终端上当前安装的固件版本。如果显示为
未知
,则终端上的固件已损坏。
升级固件版本
此选项显示选择为终端升级的固件版本。
ViewPoint
显示
FactoryTalk ViewPoint
是否包含在固件升级中。
KEPServer 驱动程序
如果选择了任何 KEPServer 驱动程序,它们就会在这里显示出来。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal