完成远程终端固件升级
单击
KEPServer
对话框中的下一步
之后,“固件升级向导”会显示在前面的步骤中所做选择的摘要。要完成远程终端固件升级
- 查看显示的信息。确保其完全符合意图。
- 如果需要进行更改,请单击上一步返回到前面的步骤进行其他的选择。
- 如果这些选择全部正确,请单击完成以完成进程。将出现消息询问是否确认升级。
- 单击是。如果FactoryTalk View ME Station正在终端上运行,则它会停止。向导将进行检查,以确保终端上有足够的可用空间。
- 如果有足够空间,则会将固件下载到终端的内部存储设备。
- 如果没有足够空间,将出现错误提示消息。
- 进度条将显示文件复制到终端的进程。当固件源文件已经全部复制到终端时,会出现一条消息让您在准备好重新启动终端时单击确定。
- 单击确定以重新启动终端。
将关闭固件升级向导并用刚刚放在终端上的文件替换现有固件文件,完成升级过程。在进行升级时,终端上会显示一条消息提示。
升级
PanelView Plus 7
或 PanelView Plus 6
终端上的固件后,可能需要重新校准终端。提供反馈