我单击了“安全”,但是我设置的权限不生效

在
浏览器
中右键单击一个条目、然后选择
安全
后,设置的权限将对您右键单击的条目生效。例如,如果右键单击
用户
或
计算机
文件夹,选择
安全
,然后指定权限,则将限制哪些用户可以访问“用户”或“计算机”文件夹及其内容。
右键单击
用户
文件夹或
计算机
文件夹,然后指定安全权限不限制特定用户或计算机对
FactoryTalk
系统中资源的访问。要保护资源安全,请右键单击相应的资源,然后选择
安全
,并为用户和计算机帐户指定安全权限。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal