远程桌面服务用户不能访问部分系统

可能原因和解决方案:
  • 如果启用了单次登录并且用户在通过远程桌面访问部分系统时出现问题,可能是因为用户的计算机名称被作为单次登录用户凭据的一部分保存。
    要更正此问题,可采用以下两种方法:
    • 如果用户要使用远程桌面服务服务器计算机的名称(这由安全策略
      用于识别终端服务器客户端的名称
      确定)通过远程桌面服务进行连接,请禁用单次登录。计算机名称被作为单次登录用户的凭据的一部分保存,并且可能影响远程桌面服务用户对
      FactoryTalk
      系统的访问级别。
    • 请将安全策略
      用于识别终端服务器客户端的名称
      改为允许远程桌面服务用户使用远程桌面服务客户端计算机的名称连接,而不是使用远程桌面服务服务器计算机的名称。要阻止计算机帐户对于所有远程桌面服务客户端连接的需要,可以禁用安全策略
      所有客户端计算机均需要计算机帐户
      。在更改这些策略设置之后,如果单次登录已启用,请确保注销了单次登录用户。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal