记录文件中未出现审核信息

可能原因和解决方案:
  • 审核记录未启用。
    要纠正此问题,请启用审核策略
    审核配置和控制系统的更改
    。
  • 未启用关于对象访问成功或失败的审核策略。
    要改正此问题,请启用这两个策略中的一个或全部。
  • 未将
    FactoryTalk Diagnostics
    设置为记录审核消息。
    在
    FactoryTalk Administration Console
    中,选择
    工具 > FactoryTalk Diagnostics > 设置
    ,打开
    诊断配置
    。在
    Diagnostics Setup
    树中,选择
    消息路由
    ,并确认已配置记录目标。
  • 安全服务可能被覆盖。在这种情况下,将当前已登录的
    Windows
    用户帐户用于所有审核消息。
    要使用同一计算机记录各个用户的审核消息,可为每个用户创建单独的
    Windows
    用户帐户,然后让用户使用这些帐户登录到
    Windows
    ,或启用安全服务并为每个用户创建单独的
    FactoryTalk Security
    用户帐户。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal