我无法在应用程序中创建区域

可能原因和解决方案:
  • 尝试编辑本地应用程序。
    如果在编辑应用程序时发现无法创建区域,请检查您编辑的应用程序是否不是本地应用程序。您不能在本地应用程序中创建区域。您只能在网络应用程序中创建区域。
如果您编辑的是网络应用程序,但是仍然无法创建区域,可能是因为:
  • 您的用户帐户没有被授予适当的安全权限。请咨询您当地的
    FactoryTalk
    系统管理员。
  • 您正在使用的计算机未连接到 Network Directory 服务器或者未连接到网络。请检查计算机连接。
  • Network Directory 服务器计算机未连接到网络。请检查 Network Directory 服务器连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal