操作组显示错误的操作

可能原因和解决方案:
  • 用户在没有向操作组添加操作所需权限的情况下,尝试向组添加操作。该用户尝试添加的操作将显示在
    FactoryTalk Administration Console
    中。但是,实际上并没有将这些操作添加到操作组。
    若要操作组显示所添加的操作,请重启
    FactoryTalk Administration Console
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal