FactoryTalk Diagnostics 记录中出现“OPC UA Connector 内存不足”

可能原因和解决方案:
  • FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 服务无法完成,系统资源不足。
    FactoryTalk Diagnostics
    记录
    可能会显示错误“内存不足,无法继续”。
    使用
    Windows
    事件查看器确定
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 服务是否因系统内存不足而崩溃或关闭。
    使用
    Windows
    资源监视器确定
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 服务占用多少 CPU 资源。如果
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 服务占用 100% 的主机 CPU 资源,请将该服务移至 CPU 性能更高的主机。为了获得最佳性能,请使用高功率服务器主机,而不是嵌入式控制器。
    使用
    Windows
    资源监视器确定
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 服务占用多少内存空间。如果
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 服务占用 100% 的主机内存空间,请将该服务移至内存空间更大的主机。为了获得最佳性能,请使用高功率服务器主机,而不是嵌入式控制器。
    使用
    Windows
    资源监视器识别可能与
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 服务争用系统资源的服务。在
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 主机上禁用不必要的服务,或将
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 服务移至专用主机。为了获得最佳性能,请使用高功率服务器主机,而不是嵌入式控制器。
    将
    OPC
    UA 服务器负载分散到多个
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector。在同一个应用程序中,新建在另一台主机上托管的
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector。从系统资源不足的
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 主机中移除
    OPC
    UA 服务器。然后,将
    OPC
    UA 服务器添加到新主机上的
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector。更新
    FactoryTalk
    客户端应用程序中的标签浏览路径,以使用新的
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 路径。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal