实时诊断不显示诊断值

可能原因和解决方案:
  • 客户端或
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 工作站没有网络连接。
    验证
    FactoryTalk Administration Console
    或客户端应用程序与
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 工作站之间的网络连续性。
  • FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 软件不再运行、崩溃或者其主机计算机关闭或重新启动。
    验证主机 PC 是否正在运行。
    Windows
    服务用于确定
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 服务是否正在运行。
  • OPC
    UA 服务器主机名、IP 地址或完全限定域名不正确。
    验证是否在
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector > 托管
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 的计算机
    中正确输入了主机名、IP 地址或完全限定域名。
  • OPC
    UA 服务器主机名或完全限定域名未得到解析。
    在
    托管
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 的计算机
    中输入 IP 地址,而不是主机名或完全限定域名。
  • Windows
    防火墙或其他软件防火墙未配置为允许
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 通信。
    对于使用
    Windows
    防火墙的计算机,请使用
    Rockwell Automation
    Windows
    Firewall Configuration Utility,以允许
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 监听指定的 IP 地址。
    对于使用其他软件防火墙的计算机,请使用防火墙随附的配置实用程序,以允许
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 监听指定的 IP 地址和端口号。
  • FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 尚未完成上传
    OPC
    UA 服务器名称空间。
    使用
    FactoryTalk
    客户端(如
    FactoryTalk Live Data Test Client
    )监控
    @OPC_NamespaceCacheUploadActiveStatus
    诊断计数器。计数器由真变为假时,说明命名空间上传完毕。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal