识别已安装的 FactoryTalk 平台的版本

排除系统中的问题时,可能需要确定已安装
FactoryTalk
平台的版本。
要确定已安装
FactoryTalk
平台的版本
  1. 打开
    Windows
    控制面板
    。
  2. 选择
    程序
    >
    程序和功能
    。
  3. 在已安装程序列表中,将会出现
    FactoryTalk Automation Platform
    或
    FactoryTalk Services Platform
    ,其旁边会显示版本号。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal