重新生成证书

  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    中,右键单击 OPC UA Connector,然后选择
    属性
    。
  2. 在 中,选择
    证书管理
    。
  3. 在中,选择
    传出证书
    ,然后选择
    重新生成
    。
使用
重新生成证书
选择是否重新启动
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 服务。
按钮
描述
继续
如果选中了
重新启动
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 服务
复选框,在选择
继续
后会出现以下情况:
  • FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 重新生成证书。
  • FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 服务将重新启动。
  • 在完成重置之前,
    FactoryTalk
    客户端不会从连接到此
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 的任何
    OPC
    UA 服务器接收
    OPC
    UA 标签值。
  • OPC
    UA 服务器在
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 复位完成时接收重新生成的证书。
如果清除
重新启动
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 服务
复选框,在选择
继续
后会出现以下情况:
  • FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 重新生成证书。
  • FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 服务不会重新启动。
  • FactoryTalk
    客户端继续从不需要重新生成的证书的所有
    OPC
    UA 服务器接收标签值。
  • OPC
    UA 服务器继续使用之前的证书。
    提示
    :
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 服务稍后重新启动时,新证书会交付给
    OPC
    UA 服务器。此时,
    OPC
    UA 服务器可能需要用户交互,以批准或接受新证书。
取消
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 不会重新生成证书。
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 服务不会重新启动。
FactoryTalk
客户端继续从不需要重新生成的证书的所有
OPC
UA 服务器接收标签值。
OPC
UA 服务器继续接收之前的证书。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal