重新生成证书

当 OPC UA Connector 开始与 OPC UA 服务器通信时,OPC UA Connector 会向 OPC UA 服务器提供其安全证书。OPC UA 服务器可以接受或拒绝证书,以授权或拒绝与 OPC UA Connector 通信。某些 OPC UA 服务器可能需要安全证书。
FactoryTalk Services Platform
在安装期间创建默认的自签名安全证书。证书存储在托管
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector 的计算机的
C:\ProgramData\Rockwell\OpcUaConnector\RnaUaClientDataProvider\PKI\own\
目录中。
如果需要由可信安全机构签名的安全证书,则将默认安全证书替换为要求的证书。自定义安全证书的名称和文件路径必须与默认安全证书相同。
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 版本 6.20.00 或更高版本支持创建证书签名请求 (Certificate Signing Request, CSR) 以从外部签名颁发机构获取新证书。
小贴士:
使用
管理访问权限
仅允许管理员或相关个人访问安全证书管理操作。此功能仅对管理员可用。

重新生成 FactoryTalk Linx OPC UA Connector 证书

  1. 在 中,选择
    证书管理
    。
  2. 在
    证书管理
    中,选择
    传出证书
    ,然后选择
    重新生成
    。
  3. 在的
    密码
    和
    确认
    中输入密码两次,然后选择
    继续
    。
    小贴士:
    默认情况下,
    重新启动 FactoryTalk Linx OPC UA Connector 服务
    复选框处于选中状态。有关此复选框的更多信息,请参见重新生成证书。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal