切换 OPC UA 服务器

在冗余系统中,当活动 OPC UA Connector 断开与
FactoryTalk Diagnostics
的连接时,后备 OPC UA Connector 将自动连接到 OPC UA 服务器。还可以手动切换 OPC UA 服务器,尤其是在特定 OPC UA Connector 或连接的 OPC UA 服务器需要维护或升级时。
当备份 OPC UA Connector 被打开时,其状态显示为
正在启动
,这表示服务器已丢失。可以手动从 OPC UA Connector 强制上传命名空间,以确定此过程完成服务器端点配置的时间。
如果在 OPC UA Connector 仍处于初始化阶段时进行切换,则与 OPC UA 服务器通信的
FactoryTalk
软件将无法获取数据,直至初始化完成。为避免这种情况,请在开始手动切换之前等待一段时间,使 OPC UA Connector 端点完成其命名空间初始化。

前提

  • 在
    OPC UA 服务器
    选项卡上至少添加了一个 OPC UA 服务器。
  • OPC UA 服务器已成功连接到 OPC UA Connector。

切换 OPC UA 服务器

  1. 在 中,选择
    冗余
    。
  2. 在
    冗余
    的
    服务器状态
    框下,选择要切换的服务器。
  3. 根据需要选择
    切换到主要
    或
    切换到辅助
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal