重新启动服务

使用 Windows 服务应用程序重新启动
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector 服务。您也可以选择在重新生成证书时重新启动服务。

通过 Windows 服务应用程序重新启动服务

  1. 在计算机上,选择
    开始
    Windows 系统
    运行
    。
  2. 在
    运行
    中,在框中输入
    services.msc
    ,然后选择
    确定
    。
  3. 在
    服务
    中,右键单击
    名称
    列中的
    RnaUaClientDataProviderService
    ,然后选择
    重新启动
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal