移除 OPC UA Connector

移除 OPC UA Connector 可阻止
FactoryTalk
应用程序从连接的 OPC UA 服务器读取数据。

前提

  • 获取应用程序或区域的以下权限:
    • 通用 > 列出子目录
    • 通用 > 读取
    • 通用 > 删除

移除 OPC UA Connector

  • 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,右键单击
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector,然后选择
    删除
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal