OPC UA 服务器 URL 配置

当
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 和
OPC
UA 服务器处于同一网络环境时,
OPC
UA 服务器在发现 URL 和端点 URL 中必须保持主机表示的一致性(要么都用主机名,要么都用 IP 地址)。
如果
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 和
OPC
UA 服务器在不同的网络环境中,
OPC
UA 服务器必须独占使用发现 URL 和端点 URL 中的 IP 地址表示形式,
FactoryTalk Linx
OPC
UA Connector 也必须使用 IP 地址表示形式配置
OPC
UA 服务器端点 URL。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal