配置反向连接

有两种方法可以在
FactoryTalk Linx
OPC UA Connector 与 OPC UA 服务器之间建立通信:
  • 正常连接
    :
    FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector 会在开始 UA 特定的握手之前发起与 OPC UA 服务器的连接。
  • 反向连接
    :OPC UA 服务器发起与
    FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector 的连接。
    FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector 与 OPC UA 服务器建立安全通道后,会进行 UA 特定的握手。当 OPC UA 服务器位于防火墙后面,且无可连接的开放端口时,会使用此方法。

在 FactoryTalk Linx OPC UA Connector 中配置反向连接

  1. 在 中,选择
    OPC UA 服务器
    。
  2. 在 上,选择 OPC UA 服务器,再选择
    反向连接
    ,然后在以下框中输入值:
    • 端点 URL
      。以
      opc.tcp://
      <hostname_or_ip:port>
      /
      <EndpointName>
      格式输入 OPC UA 服务器的网络路径。
      小贴士: 如果使用反向连接,端点 URL 必须是 OPC UA 服务器的服务器 URL,而不是发现 URL。
    • 客户端地址
      。输入
      FactoryTalk Linx
      OPC
      UA Connector 的主机名或 IP 地址。
      小贴士: 如果
      FactoryTalk Linx
      OPC UA Connector 和 OPC UA 服务器位于不同网络中,请使用 IP 地址。
    • 客户端端口
      。输入用于反向连接的端口。
    将在
    客户端端点 URL
    中自动生成
    FactoryTalk Linx
    OPC UA Connector 的完整网络路径。
  3. (可选)选择
    记录反向连接服务器 URI
    以将反向连接的 OPC UA 服务器的 URL 和 URI 记录到
    FactoryTalk Diagnostic 日志
    。
  4. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal