(LogixDP) 在路径 z 上对 x 的写入操作失败(错误 y)

可能原因和解决方案:
  • 写入操作失败,其中:
    • x
      = 条目名称。
    • y
      = 错误代码。
    • z
      = 控制器的路径。
      以下原因可能导致该错误。请参见以下原因及相应解决方案。
    • x204xxx(超时);控制器过载。
      检查目标控制器是否过载。
    • x204xxx(超时);到控制器的连接丢失。
      验证控制器的连接。
    • x204xxx(超时);控制器不可用。
      验证存在控制器。
    • x204xxx(超时);指定用于通信的时间不充足。
      为通信指定充足的时间。
    • x31Cxxx(已断开连接);目标控制器或一个中间链接设备过载并且断开连接。
      检查是目标控制器还是中间链接设备过载。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal