(LogixDP) 在路径 y 上,下载过程中的写入转换或对脱机条目 'x' 的写入转换失败

可能原因和解决方案:
  • 要求数据类型转换的写入请求失败,因为条目处于脱机状态,并且
    FactoryTalk Linx
    无法检测其数据类型。
    FactoryTalk Linx
    会在
    FactoryTalk Diagnostics
    事件记录中记录一个故障。
    • x
      = 条目名称
    • y
      = 控制器的路径
      此消息可能指示
      FactoryTalk Linx
      与控制器之间存在连接问题:
  • 正在进行下载。
    完成下载后请再试一次。
  • 条目不存在。
    请验证条目的可用性。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal