(LogixDP) 在路径 z 上尝试写入条目 'x' 失败(错误 y)

可能原因和解决方案:
  • 从客户端到控制器的写入请求失败。此消息一般是超时错误(错误 8204xxxx)引起的。
    • x
      = 条目名称。
    • y
      = 错误代码。
    • z
      = 控制器的路径。
      以下原因可能导致超时错误。请参见以下原因及相应解决方案。
    • 控制器过载并且已断开连接。
      检查目标控制器是否过载。
    • 到控制器的连接丢失。
      验证控制器的连接。
    • 该控制器不可用。
      验证存在控制器。
    • 指定用于通信的时间不充足。
      为通信指定充足的时间。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal