(LogixDP) 路径 x 的 ControlLogix 数据提供程序已启动

可能原因和解决方案:
  • FactoryTalk Linx
    已作了与指定路径上的控制器通信的第一次尝试,其中
    x
    为控制器的路径。
    此消息可提供信息供参考。不指示任何错误。记录条目 (LogixDP) 指示
    ControlLogix
    数据提供程序 v%1!s! 已启动。如果没有收到此消息,请验证该控制器的路径(即快捷方式定义)正确。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal