(LogixDP)ControlLogix 数据提供程序 x 已启动

可能原因和解决方案:
  • FactoryTalk Linx
    成功与目标控制器通信,其中
    x
    为数据提供程序的版本号。
    此消息可提供信息供参考。不指示任何错误。此消息在上一条消息后记录:
    (LogixDP) 路径 %1!s! 的
    ControlLogix
    数据提供程序已启动
    。如果没有收到此消息,则表示
    FactoryTalk Linx
    尚未从控制器收到回复。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal