(LogixDP) 控制器已更改:在路径 y 上添加了条目“x”

可能原因和解决方案:
  • FactoryTalk Linx
    检测到在控制器中添加了标签,其中:
    • x
      = 条目名称。
    • y
      = 控制器的路径。
      此消息可提供信息供参考。不指示任何错误。这是一条警告,提示控制器中发生更改。仅当扫描该程序的标签时,才会在程序级检测到该事件。始终可以检测到并记录全局标签。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal