(LogixDP) CLX 处理器数据包 x 读取失败,在路径 z 上发生错误 y

可能原因和解决方案:
  • 在读取操作期间,因为指定数据包不再存在,所以无法进行读取,其中:
    • x
      = 数据包编号。
    • y
      = 错误代码。
    • z
      = 控制器的路径。
      错误代码指示发生此错误的原因。例如:
  • 如果错误代码显示 0x204xxxx,它指示发生超时。可能导致超时的原因:
    • 控制器过载并且已断开连接。
      检查目标控制器是否过载。
    • 到控制器的连接丢失。
      验证控制器的连接。
    • 该控制器不可用。
      验证存在控制器。
    • 指定用于通信的时间不充足。
      为通信指定充足的时间。
  • 如果错误代码显示 0x31Cxxxx,它指示连接不存在。目标控制器或一个中间链接设备可能过载并且已断开连接。
    检查是目标控制器还是中间链接设备过载。验证所有物理组件和连接均就绪。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal