(LogixDP) CLX 处理器数据包 x 在路径 y、连接 z 上断开连接

可能原因和解决方案:
  • 在读取操作期间,未连接指定的数据包,其中:
    • x
      = 数据包编号。
    • y
      = 控制器的路径。
    • z
      = 连接编号。数字 8000 表示写连接。除 8000 以外的数字表示读连接。
此消息可提供信息供参考。不指示任何错误。通常,在下载开始前会记录此消息,无需执行任何操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal