(LogixDP) CLX 处理器在脱机时注意到下载或更改,在路径 x 上处理

可能原因和解决方案:
  • 当
    FactoryTalk Linx
    未与控制器通信时,控制器进行下载或发生重要更改(例如,更换了控制器)。
    x
    为控制器的路径。在
    FactoryTalk Linx
    与此控制器重新建立通信后,会显示该警告消息。
    此消息是警告,提示控制器中的程序或控制器本身与失去通信之前的情况不同。如果此更改在计划预期中,则不需要进行操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal