(LogixDP) CIP 连接 x 在路径 y 上超时,连接上有 z 个数据包

可能原因和解决方案:
  • 控制器和
    FactoryTalk Linx
    之间的连接在等待来自控制器的数据包时超时,其中:
    • x
      = 连接编号。数字 8000 表示写连接。除 8000 以外的数字表示读连接。
    • y
      = 控制器的路径。
    • z
      = 连接上读取数据的控制器数据包数。
      以下原因可能导致超时错误。请参见以下原因及相应解决方案。
  • 控制器过载并且已断开连接。
    检查目标控制器是否过载。
  • 到控制器的连接丢失。
    验证控制器的连接。
  • 该控制器不可用。
    验证存在控制器。
  • 指定用于通信的时间不充足。
    为通信指定充足的时间。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal