(LogixDP) 在路径 z 上,CIP 连接 x 打开被拒绝(错误 y)

可能原因和解决方案:
  • 尝试创建到控制器的连接被拒绝。可能的原因是超时(错误 204xxxx)。
    • x
      = 连接编号。数字 8000 表示写连接。除 8000 以外的数字表示读连接。
    • y
      = 错误代码。
    • z
      = 控制器的路径。
      以下原因可能导致超时错误。请参见以下原因及相应解决方案。
    • 指定路径中的组件丢失。
      验证所有物理组件和连接均就绪。
    • 控制器过载并且已断开连接。
      检查目标控制器是否过载。
    • 到控制器的连接丢失。
      验证控制器的连接。
    • 该控制器不可用。
      验证存在控制器。
    • 指定用于通信的时间不充足。
      为通信指定充足的时间。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal